This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:如何将 LCD 编程到 EVM 中

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1260686/evm430-f6779-how-to-program-the-lcd-into-the-evm

器件型号:EVM430-F6779

您好!

我正在使用 EVM430-F6779、在将默认代码(EVM430-F6779_CT_3C_3C_50Hz.txt)刷写到 EVM 中后、 LCD 功能无法正常工作。 诸如 V、I、PF、KWh 等的其它参数显示在 EMDC GUI 中。  

现在、要在 LCD 中显示参数以及在 EMDC GUI 中显示参数、需要执行哪些步骤来对 LCD 显示进行编程

谢谢。