将 MSP-FET430UIF 与 USB 至 RS485转换器相连时出现问题。
如何解决此问题(是否需要 USB 隔离)?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
将 MSP-FET430UIF 与 USB 至 RS485转换器相连时出现问题。
如何解决此问题(是否需要 USB 隔离)?

嗨、
此致、
卢克
1.) 当您插入 MSP-FET430UIF 时、您是否看到器件出现在 COM 端口(或者相关的等效操作系统)上? 我想验证计算机是否识别该设备。 回答:是的、它通常出现。

2.) 您是否 在没有转换器的情况下使用了 MSP-FET430UIF、那么在单独的器件上仅通过 USB 连接就可以使用 MSP-FET430UIF? 我想弄清楚这个问题是不是由 RS485还是 USB 还是 FET 引起。
回答:是的、 不带转换器的是 MSP-FET430UIF。
3.) FET 不需要 USB 隔离器、因为该器件在正常的 PC USB 输出范围(5V)内工作。 您是否正在使用不同的电压范围?
答案:不、它只连接到 USB 设备(转换器 USB 到 RS 485)
嗨、
我将 MSP-FET430UIF 连接到了我们的其中一个 LaunchPad、更新后能够对该 LaunchPad 进行编程。 您使用的是自定义电路板还是我们的某一款 LaunchPad? 如果可以、尝试使用 FET + USB 到 RS485转换器对我们的其中一个 Launchpad (可以是任何 MSP430 Launchpad)进行编程、如果您成功、请告知我。 如果您无法对我们的 LaunchPad 进行编程、则转换过程存在问题、如果可以、我们需要调查您的电路板和 JTAG 线。
此致、
卢克