This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:同时刷写存储器的某个部分

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430F5510, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1262241/msp430f5510-flashing-memory-some-section-at-the-same-time

器件型号:MSP430F5510
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG、UNIFLASH、 MSP-FET

您好

我对写入 MSP430Fx 的闪存有疑问吗?

我的客户正在使用 MSP430F5510。

并且希望将数据与代码同时写入2个部分(信息段和代码段)。

有什么办法吗?

我不知道刷写工具(例如 JTAG、BSL)。

谢谢。

GR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 JTAG (或 SBW)

    对于硬件、您可以参考 MSP-FET 或 MSP-GANG

    对于软件、MSP-FET 可与 Uniflash 或 Lite FET-Pro430配合使用;对于 MSP-GANG、具有专用的 GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的信息。

    此致、

    GR