This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:CCS 调试启动错误

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1261071/msp430f2013-ccs-debug-launch-error

器件型号:MSP430F2013

您好!

我的客户报告启动 CCS 调试会话时出错。

该消息显示 MSP430F2013.ccxml 文件缺失、但该文件实际上确实存在。
(我询问客户文件路径中是否包含日语字符、但没有。)

出现上述错误消息的原因是什么?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户使用 F2013创建新项目并进行构建、该怎么办? 如果工作正常,客户可以将来源复制到工作项目中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如果客户使用 F2013创建新项目并将其构建,该怎么办?

    该安装没有任何帮助、但重新安装 CCS 可以解决该问题。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎