This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:24位差分 AD 采集问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1263274/msp430afe253-24-bit-differential-ad-acquisition-issue

器件型号:MSP430AFE253

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

我目前正在使用 MSP430AFE253来收集电池的内部电阻。  该器件发送 PWM 脉冲波、然后在 PWM 脉冲波为高电平或低电平时测量 AD 值。

当电池处于正常状态(未充电运行)时、测得的 AD 值是稳定的、如下图所示:

 在电池充电时、测得的 AD 值异常、这可能是由交流干扰造成的、如下图所示:

如何解决此问题?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    它看起来确实是信号上的某种噪声源、因为 ADC 似乎在第一次捕获中配置并正确读取、但之后当外部系统开始充电时、数据看起来很糟糕。  他们是否可以使用示波器在输入端看到该噪声?

    此时、问题似乎不是来自 MSP430、而是来自系统。  

    电池距离有多远?  它们是否与之连接、如果连接、它们是否绞合在一起?  

    它们如何测量内部电阻?  是通过电流测量进行的吗?  主动电池充电是否会影响这些测量?  

    谢谢。

    JD