我有一个电容式传感器、我要监控其活动、一旦有活动、我就要唤醒该器件并开始测量它、还有另一个传感器。 我需要使用 CapTIvate 来处理唤醒、然后使用其他软件来接管。
或者是否可以使用 CapTIvate 在0.5pF 分辨率下获得绝对电容读数? 这一点不太容易判断、因为坚持只使用 CapTIvate 可能会更方便吗?
如果无法或不适合为此起诉 CapTIvate、那么我很好奇进入和退出 CapTIvate 的最佳方式是什么?
到目前为止、解决方案使用回调来设置标志和关闭 CapTIvate。 不允许主循环进入 apphandler 或 sleep、禁用计时器似乎会有所帮助。 有没有其他或更好的方法可以做到这一点?
void main(void)
{
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
BSP_configureMCU();
setHiZPins();
GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P6,GPIO_PIN0,GPIO_SECONDARY_MODULE_FUNCTION);
MAP_CAPT_registerCallback(&wakeButton, &wakeup_CB);
CAPT_appStart();
__bis_SR_register(GIE);
while(1){
if(!g_userModeFlag){
CAPT_appHandler();
CAPT_appSleep();
}else{
GPIO_setAsInputPin(GPIO_PORT_P3, GPIO_PIN0);
initPeripherals();
startMeasuring();
CAPT_powerOn();
while(ovf_count < 15 || angle_reading < MAX_ANGLE);
g_userModeFlag = false;
}
}
}
我看到了一个使用 CAPT_appHandler ()上的返回值的解决方案,而不是禁用 CapTIvate。 所以我想出了这样的问题。
while(1){
bool hadActivity = CAPT_appHandler();
if(hadActivity && !g_userModeFlag){
//First activity after sleep, so we need to init some stuff
MAP_CAPT_stopTimer();
MAP_CAPT_clearTimer();
MAP_CAPT_powerOff();
g_userModeFlag = true;
LED2_ON;
//GPIO_setAsInputPin(GPIO_PORT_P3, GPIO_PIN0); //test to see if it helps with the circuit to put captivate pin in hi-z
if(enableUART){
initUART();
}
initComp();
initTimer();
startMeasuring();
}else if(!hadActivity){
// We sleeping, nothing special going on
CAPT_appSleep();
//What is the state of P3.0 aka Cap0.0 here if we set it as input when starting user mode????
}else if(!hadActivity && g_userModeFlag){
//first inactivity after user mode so we need to de-init some stuff
stopMeasuring();
g_userModeFlag = false;
LED2_OFF;
MAP_CAPT_powerOn();
MAP_CAPT_startTimer();
}
}
我主要想寻找一种利用 CapTIvate 进行测量的方法、或在器件处于唤醒状态时避开它的方法。
谢谢!