This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:通过 TEST 和 RST 引脚调用 BSL 后的延迟

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1260326/msp430fr4133-delay-after-invoking-bsl-via-test-and-rst-pins

器件型号:MSP430FR4133

我使用 TEST 和 RST 引脚调用 MSP430FR4133上的 BSL。  RST 线路接通、测试线路变为低电平后、我发现必须等待60毫秒、然后才能通过 UART 向 MSP430FR4133发送数据。  我在任何数据表中都找不到此延迟。  我可以等待60毫秒、但希望找出 tp 所需的最长时间、以防止器件之间发生变化。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    我非常抱歉在回答您的问题时出现延迟。  该延迟尚未在生产中进行表征或测试、因此数据表中没有规格。  如果您发现60ms 是所需的最短延迟时间、这应该是一致的、但您可能希望将最多相加50%(例如、如果您的应用可以等待这么长的时间、则为90ms)、只是考虑保守一点。  我已经联系我们的系统团队、看看他们是否可以提供任何其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    设计已确认同一系列中的不同器件以及不同温度和电压的延迟应相当一致。  您将看到 MSP430 MCU 系列之间的差异、这是由于每个系列中的 BSL 实施方式不同造成的。  为了更好地适应最小延迟、您可以考虑在10或20个器件上测量此延迟、然后如前所述、增加50%裕度。  请告诉我。