This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我要查阅 SN1206013PDQNR 和 SN1205066PDQNR 的湿敏等级

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1261200/i-would-like-to-consult-the-moisture-sensitivity-level-of-sn1206013pdqnr-and-sn1205066pdqnr

我要查阅 SN1206013PDQNR 和 SN1205066PDQNR 的湿敏等级。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    以下是上述器件的湿敏等级链接  

    SN1206013PDQNR

    SN1205066PDQNR

    您还可以通过以下链接下载这两种封装的完整质量、可靠性和封装数据

    SN1206013PDQNR

    SN1205066PDQNR

    请查看并告知我、以防需要更多详细信息。

    此致、
    罗哈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    如果您需要有关此方面的更多信息、请告诉我。 我收到一封电子邮件、说这个问题需要进一步注意。

    此致、
    罗哈特