This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:使用 RTCOFIFG 来监视振荡器故障

Guru**** 2927710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1263854/msp430f6779-use-rtcofifg-to-monitor-oscillator-failure

器件型号:MSP430F6779

摘自用户指南。

RTCOFIFG、它的主要用途是当一个振荡器故障发生时、将 CPU 从 LPM3.5中唤醒。

第599页

在 CPU 激活期间使用 RTCOFIFG 来监控振荡器故障是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waragorn:

    是的、我认为您是对的。

     RTCOFIFG 的详细信息可以在用户指南中找到、它用于32kHz 晶振:

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 CPU 进程处于正常模式(无唤醒 LPM3.5事件)。

    使用 RTCOFIFG 来监控振荡器故障是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waragorn:

    根据说明、不管 CPU 是否被激活、它都应该工作。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waragorn:

    根据说明、不管 CPU 是否被激活、它都应该工作。

    B.R.

    萨尔