This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:触控阈值前的 CapTIvate 按钮事件

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1264674/msp430fr2633-captivate-button-event-before-touch-threshold

器件型号:MSP430FR2633

您好!

我有一位客户测试了一款采用 MSP430FR2633的定制电容式传感器、使其适用于自电容按钮、而且他们在设置的按钮阈值之前看到了按钮触控事件寄存器:

因此、您可以看到按钮的触控阈值似乎高于软件中实际设置的阈值。 有人想知道为什么会发生这种情况吗?

传感器设置如下:

自模式跳频:标准、自模式过采样:2倍、噪声阈值:50、计数滤波器:启用、计数滤波器 Beta:1. 我的总扫描周期为3ms、传感器每个周期仅需要0.560ms。

由于启用了滤波、这是否意味着按钮根据滤波后的触摸传感器读数操作? 或者它是否可能基于原始读数? 这里的任何想法都很感谢!

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    您可以尝试禁用此功能、然后重试。

    Unknown 说:
    计数过滤器

    启用滤波器功能时、会有一些延迟、因此可能会导致阈值与设置不匹配。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的建议。 客户表示问题单独解决、因此无法复制。 我将此问题标记为已解决!

    穆南