This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:是否有64位版本的 MSP-GANG。dll?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1264574/msp-gang-is-there-a-64-bit-version-of-the-msp-gang-dll

器件型号:MSP-GANG

我们的业务需要从64位进程调用 msp-gang.dll。 您能否提供此 DLL 的64位版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们目前没有可用的64位版本。 我们已经向我们的软件团队询问了64位版本的计划、因为这是我们已经提出过几次的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我当然可以看到有用途、当您听到更多信息时、您能提供反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们目前正在考虑这些请求、但目前我无法提供有关64位版本的计划的其他信息。 一旦有了这些信息、我就可以为您提供更新。  

    感谢您的耐心。