This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:我可以将2nF 用于传感器接口吗?

Guru**** 2584355 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1256688/evm430-fr6047-can-i-use-2nf-for-the-interface-of-transducers

器件型号:EVM430-FR6047

大家好、我正在使用 EVM430-FR6047和我自己的设计进行测试。 我有两个问题。

1.当我使用 EVM430-FR6047电路板进行测试时、我发现 C11、C12的值与接收偏置时间有关系。

  对于接收信号放大器、如果我将 C11、C12更改为2nF、它没有问题吗? 我可以获得电容的值限制吗? 最小值和最大值  

2.我希望收到 TOF 值并转换 FR6047中的(双精度型),但不明白"IQ40"的定点。  

  我可以获取 IQ40的位信息吗? 以下是我理解的内容、但结果不准确。

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您可以 根据需要同时更改 C11和 C12。 R16、C11/R17、C12用于为传感器创建振荡电路。 您可以更改该值、这些值没有限制。  

    2.你可以调用  USS_getResultsInFloat()来将 IQ 格式的数据转换为 float。 以及是否要了解 IQ 格式。 您可以访问此链接。  https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/IQmathLib/latest/exports/MSP430-IQmathLib-UsersGuide.pdf

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 现金。 我可以将 IQ 格式理解为您的链接。  

    但我发现(iq40TotalTOF_UPS - iq40TotalTOF_DNS )的结果值与 iq44DeltaTOF 不同。

    如何找到关于 iq44DeltaTOF 的公式?

    BestRegards。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 USS 库中、我们使用相关方法来计算 dTOF。 并使用波瓣法计算 absTOF。 这是两种独立的方法、因此 dTOF 不等于(absTOF_UPS - absTOF_DNS)。

    您可以访问此链接以了解更多详细信息。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudn0/tidudn0.pdf

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、现金。

    感谢您的答复。 我将阅读您的指南文档。

    BestRegards。