This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2131:欠压复位

Guru**** 2886740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1265138/msp430f2131-brown-out-reset

器件型号:MSP430F2131

大家好、

当电压降至低于 V_HYS (B_IT-)(最高为1.92V)时、发生欠压复位。

如果我们要在12 MHz 下操作微控制器、至少需要2.7V 的电压[1、第14页]。
如果电源电压降至2.7V 以下而不低于1.92V、从而不触发欠压复位而电源电压不足、会发生什么情况?  

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stafan:

    我认为会有一个 电压裕量、所以它可以精确地为2.7V。  

    不建议在所描述的条件下使用。 器件的具体行为很难说。 可能无法保持设备时钟频率。

    我建议您或您的客户进行一些测试、并检查将会发生什么情况。 重申一下、我们建议客户 在建议的范围内使用 MCU。

    B.R.

    萨尔