This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:用于 UART、SPI、ADC、clk、tmr 以及 ADS1298连接的驱动程序库

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1264979/msp430fr6989-driver-libraries-for-uart-spi-adc-clk-tmr-and-connection-to-the-ads1298

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:ADS1298

尊敬的所有人:

早上好、我正在开发一款新产品、其中以 MS430FR6989微控制器为设计中心、Lx 采用两个外部32768hx 晶体、Hx 采用一个16MHz 晶体。 在配置为 SPI 的 euscib0中、它连接到 ADS1298;在配置为 UART 的 uscib0中、有一个具有 WIFI 连接的模块。
查询是,有可用的库(*.c 和/或*.h),既用于串行通信(UART, SPI, i2c),也用于与数据库系统如 MySQL 或 Firebase 的通信,时钟配置,引脚分配等。 ?! 这是因为、在开发时、它可以缩短开发和测试时间。

我希望你能帮我...

非常感谢!

您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    从我的角度来看,我认为我们并不具备所有能够满足您要求的质体。

    库可用(*。c 和/或*。h),均可用于串行通信(UART、SPI、i2c)

    这包括在 。 对于所有外设使用、您可以参考我们的代码示例:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMo2ZqCB7f24q4vpt22Vmg__msp430ware__IOGqZri__LATEST 

    此外、MSP_ware 中包括代码示例、可供您离线下载: https://www.ti.com/tool/MSPWARE 

    Unknown 说:
    以及用于与数据库系统(如 MySQL 或 Firebase)的通信

    我认为您需要自行定义数据格式和通信帧构成。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BR
    非常感谢您的及时响应!
    还非常感谢您随示例代码一起发送的信息、我可以从 CCS - Explorer Resource 中访问它、我已经看到了它、我正在 driverlib 的帮助下进行编码。 但是、如果我们必须针对时钟的配置或 UART 的速度进行计算、或者调整"第三方"库以便能够与其他系统交互、那么加快固件的开发速度会非常复杂。
    但是、如果正如您告诉我的、这是可用的、那么我们将开始为我们的特定应用编写库。
    非常感谢!
    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些用于实现一些基本 UART 函数的代码:

    http://www.simplyembedded.org/tutorials/msp430-uart/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    我将关闭此主题、如果您对 MSP 器件还有进一步的问题、可以随时在此处发布主题帖。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Keith!
    出色的 MSP430 UART 通信教程和出色的博客!