This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-IEC60730-SW-封装:IEC60730 B 类合规性测试

Guru**** 2813465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1265735/msp430-iec60730-sw-package-iec60730-class-b-compliance-tests

器件型号:MSP430-IEC60730-SW-封装

您好!

我们正在使用 MSP430 IEC60730软件包。 对于 B 类合规性,我们是否需要同时运行 post()和 pst()测试,或者其中一个测试就足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    我们在此处提供了一些 IEC60730示例、您需要针对哪个功能进行测试、或许您可以尝试咨询 经过认证的制造商。

    谢谢!

    此致

    约翰逊