This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:将 P1.1用作外部电压源 MSP430FR5969

Guru**** 2542990 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1265827/msp430fr5969-p1-1-to-be-used-as-external-voltage-source-msp430fr5969

器件型号:MSP430FR5969

您好:

在 MSP430FR5969上、我将 P1.1设置为用作外部电源。 之后、所有 ADC 都将使用该外部基准进行读数。 问题是:使 P1.1成为外部电压基准/源需要执行哪些具体步骤? 最好提供一个代码示例。 因此、要重复一遍、我想查看一个将 P1.1设置为外部电压源的代码样本。 THX

此致、

Ramin Sinaee