请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-GANG 大家好、 我们将介绍64位进程、我知道 MSP-GANG dll 在64位下不可用。 我很好奇是否有办法解决这个问题、因为编程工具软件仍然可以在64位机器上运行。 是否有可以用来自动执行软件并绕过直接调用 dll 的 API?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
我们目前不支持该功能。以下 主题提供了详细说明:
B.R.
萨尔