This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:引脚配置

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1266274/msp430fr2433-pin-configurations

器件型号:MSP430FR2433

您好!

我正在尝试配置 MSP430FR2433上的引脚。

例如 P1.4、如何在其所有不同的模式下配置它:  

UCA0TXD

UCA0SIMO

TA1.2

TCK

A4

参考电压

此外、我如何弄清楚哪个函数是指主要模块功能、辅助模块功能还是三元模块功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个信号名称是指主要信号与辅助信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P1SEL= 01表示小学、=10表示中学、=11表示三年级。 (低电平位代表 P1SEL0、另一个 P1SEL1。)