This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:长时间的触摸操作后控制器挂起

Guru**** 2769465 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1266048/msp430fr2533-controller-hangs-after-longer-touch-operation

器件型号:MSP430FR2533

大家好!
我们有一种产品基于对 MSP430FR2533的电容评估。
最近我们注意到、控制器在冷却(约为5°C)时会挂起、并在超过2分钟的时间内触发。
运行时间超过2分钟后、根据输出设置、可能无法再检测到运行、也可能会在释放后永久保持运行。
我们还可以测量触摸操作的灵敏度。 如果出现误差、灵敏度为100%(释放后)。  
在这种情况下、只有复位才有用。

奇怪的是、当我们的产品(控制器)温度升高(约20°C)时、不会发生此错误。

因此我的问题是:
您是否已经有过这样的经历?
您是否猜到为什么这只在特定温度下发生?
这可能是由于控制器的触摸参数化造成的吗?


提前感谢!

此致、
丹尼斯·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    如果您尝试 ro 在 5°C 中记录一些数据日志、可能遇到电容变化太大的情况、上电时 MCU 将进行校准、可以发现触控功能是正常的。 DATALOG 将帮助我们分析这个问题。

    谢谢!

    此致

    约翰逊