This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:需要帮助

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1267436/evm430-fr6043-need-help

器件型号:EVM430-FR6043

您好!

感谢您的答复、

可以使用 " 夹子-打开传感器 "包含在 EVM 板中?

如果可以使用该电路板、请提供一些说明来完成该过程?

我能否捕获" 羊膜波 "使用" 夹紧式传感器 "这个电路板中?

谢谢。

迪维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    您是说该钳位式传感器?

    实际上、我们在这里没有太多的经验。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    您是说该钳位式传感器?

    是、此传感器

    我可以在 EVM 板上捕获" Lamb Wave "吗?

    谢谢。

    迪维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    我们不要在我们的 EVM 中尝试该解决方案、因此...

    您可以尝试这样做、您的换能器是什么?

    谢谢!

    此致

    约翰逊