您好、专家、我有2个问题想寻求帮助!!
1) 1) 在我为输出段编程和重新定位存储器后、以及 重定向 矢量表 安装 IAR 之后、按照 slaa721e 文档中的说明在 App1的链接器文件中 调试 App1项目 通过使用 FET 工具,程序不会运行,而是转至 main() func? 但是,当我只是将 复位向量的地址重新定位回0xFFfe 时,程序就可以运行并转至 main ()。 我不知道这是否是因为 FET 工具由于重定向矢量表而无法调试
2) 2) 我可以使用命令从引导加载程序区域跳转到 App1区域、如 slaa721e 中的示例项目吗? ( TI_MSPBoot_APPMGR_JUMPTOAPP ( ){(void (*) Appl_Reset_Vector ())_APPGR_JUMPTOAPP)();})
非常感谢!