This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:与 MSP430i2xx 系列用户及#39;s 指南:差分输入对的 SD24INCHx 字段配置

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1267110/msp430i2041-confusion-regarding-msp430i2xx-family-user-s-guide-sd24inchx-field-configuration-for-differential-input-pairs

器件型号:MSP430I2041

我在尝试理解和配置《MSP430i2xx 系列用户指南》MSP430i2xx 系列用户指南 (修订版 A)第362页的 SD24INCHx 域时遇到问题。 该字段提供了用于为 SD24选择输入通道的选项、我对将其配置为用于差分输入对特别感兴趣。 但是、我注意到列出了六个选项、所有这些选项似乎都生成相同的输入、即 A0.0。

我认为正确配置此字段应该可以利用 SD24来计算 A0.0+和 A0.0-信号之间的差异。 不过、我在确定应设置哪些特定位来实现此配置方面比较困难。

如需获得有关如何为差分输入对正确配置 SD24INCHx 字段的任何指导或澄清、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sadeen、您好!

    首先、INCHx 位设置该特定通道的输入对的输入多路复用器。  在下面的情况中、它显示的是 SD24通道1的 INCHx 多路复用器。  有一个特定的寄存器用于配置每个 SD24通道的 INCHx。    

    现在、我假设创建此多路复用器是为了将来该系列中的任何大型器件。  目前的情况是、好像每个 MSP430I2xxx 器件都只有 SD24输入的固定功能引脚。  因此、除了内部温度传感器外、INCHx 多路复用器没有任何其他选项。  只要您选择000b 和101b 之间的任何值、就将使用器件上的 A0.0+和 A0.0-引脚。   

    明白了吗?  设计人员为未来提供了更大的多路复用器、但当前系列似乎并不需要它。  

    谢谢。

    JD