请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0G3507 您好!
我正在尝试为我的应用配置 MCAN 外设。
我将电路板连接到已连接至 CAN 分析仪(总线上的2个节点)的收发器。
在运行所有 MCAN 示例时、所有示例中都存在相同的问题:
在 MCAN 初始化的阶段、MCAN 从正常模式变为可用、配置所有参数、 SYSCFG_DL_MCAN0_init 当尝试返回正常模式时、它在 DL_MCAN_OPERATING_MODE_NORMAL!= DL_MCAN_getOpMode (MCAN0_INST) 检查、因为它仍处于 运行模式。
我缺少什么、因为它无法恢复正常模式?