This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-IEC60730-SW-封装:FRAM 分区

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1267760/msp430-iec60730-sw-package-fram-partition

器件型号:MSP430-IEC60730-SW-封装
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2633

您好!

我们将 MSP430FR2633用于其中一个项目并在其中实施 IEC60730软件包

软件包中提供的示例使用了以下存储器分区

"FRAM_A:origin = 0xC400、length = 0x1154、fill = 0x3FFF
PC_TEST_SECTION_1:origin = 0xD554、length = 0x0008、fill = 0x3FFF
FRAM_B:origin = 0xD55C、length = 0x154E、fill = 0x3FFF
PC_TEST_SECTION_2:origin = 0xEAAA、length = 0x0008、fill = 0x3FFF
FRAM_C:origin = 0xEAB2、length = 0x14CE、fill = 0x3FFF"

我们的应用程序不能包含在该文件中、因为它大约为2500长度

修改分区大小或分区数量是否合适。 是否会影响 IEC60730的合规性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash

    请参阅 MSP430-IEC60730用户指南

    您可以根据您的应用程序修改它。 但是、您需要 根据 IEC60730 标准检查 IEC60730的合规性。

    谢谢