This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-IEC60730-SW-PACK:PC 测试代码错误

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1267669/msp430-iec60730-sw-package-pc-test-code-error

器件型号:MSP430-IEC60730-SW-封装

您好!

#ifdef _ICC430__
#pragma location="PC_TEST_SECTION_1"
void* IEC60730_PC_TEST_pcTestFunction1 (void){
return ((void *) IEC60730_PC_TEST_pcTestFunction1);

#else
#pragma code_section (IEC60730_PC_TEST_pcTestFunction1、".PC_TEST_SECTION_1")
void* IEC60730_PC_TEST_pcTestFunction1 (void){
return (IEC60730_PC_TEST_pcTestFunction1);

#endif

这部分代码会抛出以下错误

"错误#821:格式错误 pragma "

请帮助我们解决这个问题。

注意:它是一个.cpp 项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在工程编译中评论 CCS 版本和器件 P/N?

    谢谢