This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:LCD (FH-1138P)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1267765/evm430-fr6043-lcd-fh-1138p

器件型号:EVM430-FR6043

我目前正在使用 EVM430-FR6043评估板在 LCD 屏幕上显示图标。 但是、我在控制用于显示"!"、REC、HRT 和 TMR 等符号的段时遇到了困难。 LCD 数据表显示这些段被接至引脚32、但是当我查阅评估板的电路原理图时、我看到 LCD 的引脚32被连接至 TARGET_GND、而微控制器用于 LCD 引脚32的引脚被用作 LCDREF。 这给我带来了挑战。 是否有针对此问题的潜在解决方案或权变措施?

我附上了相关文档的一些截图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananda,

    对于此 EVM、连接方式似乎未利用 LCD 的第32段。 这些符号在您使用本硬件时不可用。