This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043

Guru**** 2540360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1267178/evm430-fr6043-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043

您好!  

我使用这块板已经使用了几个月了、我一直存在的唯一问题是波形上的数据会随机出现尖峰、当我点击"请求更新"时、波形会恢复到其原始的正确值、但几秒钟后会再次出现尖峰。

没有流量时不会发生尖峰。

也根本不会产生任何误差。

关于这个问题、我可以提供一些建议吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,A-Jay,

    您能否为该问题提供更多背景信息、以便我们开始为您提供帮助?

    您的 EVM 的确切设置是什么(换能器、换能器定位、管道等)?

    该尖峰是否始终定期发生? 还是随机的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:  

    我将使用一些2 X 300kHz 换能器来测量21mm ID 管内的气流、换能器放置在与管之间45度的位置、并且位于湿区、因此超声波信号只通过空气。  

    尖峰是完全随机的、有时介于几秒之间、有时在几分钟之间。

    当没有流量时不会出现尖峰、因此构建良好、当有流量时、"Waveform"选项卡中给出的值在我预期的5%以内、这同样表明构建良好。 因此、我不确定是什么导致了此问题。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A-Jay、

    您能否还提供您正在使用的传感器长度以及参数(和高级参数)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传感器的间距约为29.7mm、这是我一直使用  e2e.ti.com/.../USSConfig_5F00_flowmeter7.xml 的配置文件之一

    此配置文件非常适合我的设置、并提供准确的结果、因此不需要更改主要参数、我只需要知道导致此随机尖峰的原因。

    正如我说过的、仪表在一段时间内运行良好、因此配置显然不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次我点击"请求更新"时、值都会达到预期值(大约4000LPH、因此配置正确)、但一秒钟后、它们会达到尖峰(12000-22000LPH)、这是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A-Jay、

    您的参数可能是导致 ToF 计算中出现间歇性尖峰的原因。 向我发送 ADC 采集和频率扫描的图像也可能有助于确定问题。

    但是、UPS 与 DNS 之间的差距很小。 这可能导致器件在尝试读取 DNS 时意外读取 UPS 的反射。 假设您的绝对 ToF 准确到150us、在我看来、UPS 可能反弹并接近 DNS、这将导致问题。 也许尝试增加这段时间、看看这是否有用。 否则、我将看一下您的 ADC 捕获和频率扫描、看看我是否能识别其中的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:  

    谢谢您的建议、我将尝试一下、看看它是否对问题有所帮助。