This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-MSP430F5438AMPZREP EP IO 引脚处理瞬态

Guru**** 2619085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1268362/msp430f5438a-ep-msp430f5438ampzrep-io-pin-handling-transient

器件型号:MSP430F5438A-MSP430F5438A EP

我的客户有以下问题:   

以下瞬态事件在运行期间发生。

 

该组件是一个 MSP430F5438AMPZREP、这个问题在于当配置为输入引脚时、其 IO 引脚是否能够在20ns 内处理50mA 瞬变。

 

任何见解都会有所帮助。   我看到数据表规格 IO 引脚上的二极管电流作为2mA、但我想象这更多的是连续应力、而不是瞬态。

谢谢。  

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    二极管电流用于 ESD 保护目的,我将请您参考以下应用说明,以讨论有关该主题的更多内容: www.ti.com/lit/slaa689 和 www.ti.com/lit/slaa530 。 对于此类瞬变、我会建议采取某种类型的外部保护(即使只是限流电阻器)以实现系统稳健性。