This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:构建问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1268225/msp430fr5043-build-problem

器件型号:MSP430FR5043

您好!

我创建了一个项目,当这种错误出现时,代码不 会生成,.out 文件不会生成。

我该怎么做?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anburaja:

    您在这里正在使用什么项目? 右下角来自 CCS 的错误消息看起来好像不知道在哪里找到用于构建这些文件的源代码。 链接器是否具有指向所有必要库的正确路径? 向我发送在 project->properties->build->Linker->libraries 下显示的框的屏幕截图可能会有所帮助。