This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:通过移动时钟来操作 MSP430FR5043。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1268212/msp430fr5043-the-operation-of-an-msp430fr5043-by-shifting-the-clock

器件型号:MSP430FR5043

您好!  

我们正在 MSP430上的8MHz 使用 DCO、我正在研究是否可以使用 FRD52的功能将 CO 转换为8.1MHz。 FR4xx/FR2xx 似乎有一个允许频率偏移的 DCO 调整函数。 但是、FR5xx 似乎没有此类功能。

 - https://www.ti.com/lit/an/slaa992/slaa992.pdf

 - https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/558079/msp430fr6989-custom-dco-trimming-calibration

你有什么想法吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    SLAA992介绍的技术仅适用于 MSP430FR4xxx/FR2xxx 器件。  MSP430FR5043具有固定频率 DCO。 如果您需要在这些频率之外出现特定情况、则需要通过 HFXT 输入引脚向 MCU 提供时钟、要么通过晶体、要么以旁路模式使用数字时钟。