This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:定义为 persistent 的变量为只读

Guru**** 2982910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1268872/msp430fr2311-variable-defined-as-persistent-is-read-only

器件型号:MSP430FR2311

您好!

我正在尝试使用 PERSISTENT pragma 使变量保持持久性。 该代码是 Andreas Dannenberg 所做的示例的副本(发布在 TI 论坛上某处):

//============================================================================
// Name        : #pragma PERSISTENT Test for C++
// Author      : Andreas Dannenberg
// Version     : 1.0
//============================================================================

#include "msp430.h"

// Declare a simple class that maintains a static counter variable. Note that
// only one copy of this variable is shared by all instances of this class.
class PersistentTest {
public:
    int getCounter() {
        return counter;
    }
    void setCounter(int newCounterValue) {
        counter = newCounterValue;
    }
    void incrementCounter() {
        counter++;
    }
private:
    static int counter;
};

// In C++ the counter needs to be explicitly defined/initialized. For data
// members this has to be done outside the class in the namespace scope. This
// is also where we are going to apply the PERSISTENT pragma.
#pragma PERSISTENT
int PersistentTest::counter = 0;

int main() {
    // Stop the MSP430's watchdog timer
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;

    // Create an instance of our test class
    PersistentTest persistentTest;

    // Call the member function to increment the class-internal counter
    persistentTest.incrementCounter();

    // Obtain a snapshot of the class-internal counter
    volatile int currentCounterValue = persistentTest.getCounter();

    // Set breakpoint here and use the debugger to look at the value of
    // 'currentCounterValue'. Then, reset the device and run and re-inspect.
    __no_operation();

    return 0;
}

我已经创建了一个空白项目、上传了此代码、但 persistent 变量不会更改值。 它将保持为0。 调试器不能更改该值(程序在断点处停止):它可以简单地反转至0。

map 文件显示该变量位于 persistent 段中:

 output                                  attributes/
section   page    origin      length       input sections
--------  ----  ----------  ----------   ----------------
.TI.persistent 
*          0    0000f100    00000002     
                  0000f100    00000002     main.obj (.TI.persistent)

问题可能是什么?

编辑:在一个电源循环(关闭电源几秒钟)后、这个示例就有效了。 但是、我有一个更复杂的程序、仍然显示相同的行为。 线索非常受欢迎

谢谢。

尤斯图斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加信息:简单示例.map 文件会在全局符号列表中显示持久性符号:

    GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address 
    
    address   name                        
    -------   ----                        
    000000a0  __STACK_SIZE                
    .....removed lines.....                 
    00002360  _stack                      
    00002400  __STACK_END                 
    0000f100  _ZN14PersistentTest7counterE

    我的其他程序不是这种情况(它在.TI.persistent 段中具有变量、也位于0000f100):

    SECTION ALLOCATION MAP
    
     output                                  attributes/
    section   page    origin      length       input sections
    --------  ----  ----------  ----------   ----------------
    .TI.persistent 
    *          0    0000f100    00000011     
                      0000f100    00000010     main.obj (.TI.persistent:_ZN29_INTERNAL_8_main_cpp_183a4ba47Globals6alarmsE$0)
                      0000f110    00000001     main.obj (.TI.persistent)
    
    ....lines removed....
    
    GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address 
    
    address   name                                   
    -------   ----                                   
    000000a0  __STACK_SIZE   
    ....lines removed....
    00002360  _stack                                 
    00002400  __STACK_END                            
    0000f12e  __TI_Handler_Table_Base                
    0000f134  __TI_Handler_Table_Limit               
    
    

    请注意、此程序使用 MCU 中的几乎所有 FRAM、优化级别设置为整个程序优化(4)、并且--opt_for_speed 设置为 size (0)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位时、FRAM 受写保护。 要对其进行写入、您需要设置 SYSCFG0:PFWP=0 (然后在完成后将其设置回=1)。 [参考用户指南(SLAU445I)表1-24]

    下面的示例 msp430fr231x_framwrite.c 中说明了这一点:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AHbDS4Rv1nVVIcfPWJjnKg__msp430ware__IOGqZri__LATEST