This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:路径错误

Guru**** 2619815 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1268186/msp430fr5043-path-error

器件型号:MSP430FR5043

您好!

1.我尝试 更改项目名称,当以下提到的错误将出现,现在我做什么?

2.并复制项目并粘贴到另一个工作区,该工作区时间是否也发生错误?

描述资源路径位置类型
#16019-D 文件"../lib_msp430_v2.0.0_iaq2_.0.0/msp430fr5043_IAQ_2nd _gen.lib "指定了小代码内存模型、它与在前一个文件中或在命令行 AQM_v2.0.1 C/C++问题中指定的大代码内存模型不兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anburaja:

    右键单击项目文件夹、在项目属性下、转到 MSP430编译器->处理器选项->"指定代码内存模型->更改为大。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    描述资源路径位置类型
    gmake:***无规则设定'F:/CCS/AQM_2/AQM_Final_9600/workspace_v10_2/AQM__16.zip_expanded/AQM_Final_9600/workspace_v10_2/AQM_F_25/lib_msp430_v2.0.0_iaq2_.0.0/msp430fr5043_iaq_2nd_gen.lib '为'All'所需的目标。 AQM_F C/C++问题

    1.我尝试 更改项目名称,当上述错误将出现,现在我做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anburaja:

    根据错误、编译器似乎找不到提到的文件。 我会在工程属性下检查您的 include 选项、并确保包含库的位置。

    此致、

    卢克