This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:仍然使用独立 MSP-FET 调试器探针的反向通道在 Windows 上与 USS GUI 工具交换6047数据

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, EVM430-FR6047, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1263764/evm430-fr6047-anyway-to-use-the-backchannel-of-the-standalone-msp-fet-debugger-probe-to-exchange-6047-data-with-uss-gui-tool-on-windows

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP-FET、MSP430F5528

如果我使用独立 MSP-FET 调试器探头将 EVM430-FR6047连接到 PC。 确实 要使用独立 MSP-FET 调试器探针的反向通道来在 Windows 上使用 USS GUI 工具交换6047MCU 的 ADC 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    USS GUI 使用 USB 桥接器连接 EVM 板、而不是 MSP-FET 备用通道。

    并支持 UART 或 I2C 接口、因此我们建议使用 I2C、因为速度要求、

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson:

    1.我计划使用独立的 I2C-USB 软件狗。 该软件狗的 I2C 连接器连接到6047、软件狗的 USB 部分连接到具有 USS 应用的 PC。 6047运行的是 TI 的 EVM430-FR6047板的水演示固件。 我们是否能够这样做来将6047波数据与 USS 进行通信? 如果是、您可以提供任何信息?

    2.我知道 USS 通过 EVM430-FR6047 板上的 I2C 与6047进行通信。 如果我禁用 F5528的 HID 桥、并将 MSP-FET 连接到 EVM430-FR6047板的 JTAG 接头。 如何使用 MSP-FET 的反向通道(设置为 I2C 方法)在 USS 和6047之间交换数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以在以下文件夹中找到我们的协议:

    文件:///C/C:/ti/msp/USS_02_40_00_00/USS/docs/UserGuide/UserGuide/ch_protocol.html

    或 USS GUI -> Help -> User's Guide:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我计划在 EVM430-FR6047上运行 TI 提供的超声波示例代码、并通过 MSP-FET 或 独立 I2C-USB 软件狗连接到具有 USS GUI 应用程序的 PC。

    TI 提供的在 FR6047上运行的超声波示例代码使用 TI 定义的 USS 通信协议。

    我的问题是、如何使用 MSP-FET 的反向通道(设置为 I2C 方法)或  独立 I2C-USB 软件狗在 USS 和6047之间交换数据?

    我认为 MSP-FET 或   独立 I2C-USB 的反向通道(设置为 I2C 方法)充当连接到 PC 的 MSP430F5528 HID 桥。  

    您能否尝试 通过 MSP-FET 的反向通道(设置为 I2C 方法)将 EVM430-FR6047连接到带有 USS GUI 的 PC 以查看它是否起作用(交换 ADC 数据等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以尝试使用 MSP-FET UART 通过 USS GUI 进行通信、但我认为他们无法成功连接。

    我会努力回去的。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在这边做了一些测试、现在我们使用 I2C 与 GUI 进行通信(以便获得高速更新)、因此我们不能在这里使用 UART。

    谢谢!

    此致

    约翰逊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也就是说、您使用 MSP-FET 的反向通道(设置为 I2C 方法)将 PC 与 USS GUI 和 msp430fr6047MCU 的 JTAG 相连。 USS GUI 可以与6047交换数据、显示 ADC 数据等、它起作用了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    否、无法使用 MSP-FET 反向通道交换数据。

    谢谢!

    此致

    约翰逊