This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047 -光学通信

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1268745/msp430fr6047-msp430fr6047---optical-communication

器件型号:MSP430FR6047

大家好、

我们正在设计和开发用于超声波水流量计应用的产品。

我们计划使用 MSP430FR6047控制器。  

我们还需要光纤通信来进行数据传输和固件更新。 单个红外 LED 可以满足发送和接收要求。

请指导我们完成此操作。

谢谢、此致

MURUGESAN A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugesan

    MSP430FR6047具有以下通信外设

    4个 eUSCI_A、支持 UART、IrDA 编解码器和 SPI
    2个 eUSCI_B 接口、支持 I2C 和 SPI

    您能否检查一下通信外设是否适合您的应用?

    谢谢!