This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:负载单元接口噪声问题-寻求帮助

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1268093/msp430i2041-load-cell-interface-noise-issue---seeking-assistance

器件型号:MSP430I2041

我在尝试将称重传感器与 MSP430微控制器连接时遇到了一个具有挑战性的问题、特别是通过向 A0.0+和 A0.0-通道发送称重传感器信号。 下面详细介绍了我的硬件和软件配置以及我遇到的问题:

硬件配置:

  • 我已经在信号路径上设置了一个 RC 低通滤波器、在它到达 A0.0+和 A0.0-之前、由一个100nF 电容器和一个1k 电阻器组成。
  • 我还尝试了在没有硬件低通滤波器的情况下将信号直接连接到 A0.0+和 A0.0-引脚。
  • 称重传感器由 MSP430的3.3V 电源供电。
  • 此外、我已尝试在引脚9和10之间使用和不使用100nF 电容器、见数据表。

软件配置:

  • 我尝试了不同的增益设置(1、2、8和16)、发现增益1可以产生最佳结果。
  • 过采样设置为256。
  • SD24LSBTOG 被配置为1。
  • 我已经测试了单次和连续转换模式。
  • 禁用分组。
  • 数据格式设置为二进制。
  • 我将使用内部基准电压。
  • 我已经通过调试验证了所有寄存器值是否与预期的配置一致。

问题: 我面临的主要问题是、从 SD24模块获得的原始数据噪声过大、这直接影响从 SD24计算出的重量数据的准确性。 为了进行故障排除、我成功地将负载单元与另一个微控制器( 带 HX711的 STM8S)连接、从而确认了负载单元本身不是问题的根源。 但是、当我使用 MSP430i2041微控制器来替换 HX711和 STM8时、会遇到这种噪声信号问题。

信号中的噪声导致重量测量值大幅波动、从而导致读数不准确。 我正在寻求帮助、以确定该特定的 MSP430型号是否能够有效地替换 HX711、或者是否可能存在导致噪声问题的软件相关问题。

对于如何解决这一噪声问题并通过 MSP430i2041提高负载单元接口的精度、如果您有任何指导或建议、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)从 MSP430为负载单元供电的声音听起来就像通过 GPIO 来操作。 我熟悉的商用负载单元具有相当低的阻抗(典型值为350欧姆)、并且随着电桥变得不平衡、它(尝试)会通过引脚消耗相当大的电流(经验法则:最大4mA)、这可能会导致电桥源极电压下降。 如果可以、请尝试从"硬"的实验室电源馈送 Vbridge。

    2)我记得 OSR=256给出了大约4ksps、而 HX711的最大值为80sps。 您是否曾尝试过(通过平均计算)抽取读数以降低至约80sps?

    3) 3)噪音是什么样子的? 其中可能有线索。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我已经在信号路径上设置了一个 RC 低通滤波器、在它到达 A0.0+和 A0.0-之前、该滤波器由一个100nF 电容器和一个1k 电阻器组成

    对于差分输入、您通常需要五个元件来滤除共模和差分噪声。 每条信号线上有一个串联电阻器和三个电容器。 从信号到接地各一个、再在信号线之间多一个。

    另外、建议让采样器保持快乐的转角频率小于10kHz、但阶跃响应告诉我、信号需要在低于该频率时截止。

    您没有提到、但我必须假设您使用的是屏蔽双绞线。