This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:Launchpad 停止在其 GPIO 引脚上输出 PWM 信号

Guru**** 2535950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1268716/msp430fr5994-launchpad-stops-outputting-pwm-signal-at-it-gpio-pin

器件型号:MSP430FR5994

大家好、我需要有关我在使用 launchpad 时遇到的问题的帮助。 在此之前、PWM 引脚在 P3.7、P3.6、P1.2和 P1.3上已经运行得很好。 我从该引脚获得了 PWM 信号、但突然、引脚停止输出 PWM 信号、我在连接到示波器时得到的只是直流信号。 代码没有更改、因此我确信它不是来自代码的。 我试图替换其中一个捕获/比较寄存器、随后也将引脚从 P3.6更改为 P3.4、可以在 P3.4上观察 PWM 信号、但在之前的引脚上观察不到。  

我的 LaunchPad 是否出现故障? 或者、我是否可以通过某种方法对其进行重置?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您说未更改代码、您是说源代码尚未更改、还是表示存储器尚未重新刷写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源代码未更改、内存端也未被篡改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    要隔离此问题、您可以尝试运行 msp430fr599x_tb0_16 www.ti.com/.../SLAC710 (TimerB、PWM TB0.1-2、向上计数模式、DCO SMCLK、 P1.4、P1.5输出)以检查该代码示例是否可以正常工作  

    谢谢