This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2673:SPI 受控模式下 UCxCLK 的最大时钟频率

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1268613/msp430fr2673-max-clock-frequnecy-of-ucxclk-in-spi-slave-mode

器件型号:MSP430FR2673

您好!

在具有特定 SMCLK 设置的 SPI (eUSCI)受控模式中、UCxCLK 输入的最大可能时钟频率是多少?
我在数据表和用户指南中都找不到此信息。

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oba、

    我认为它在频率方面的定义不太明确、它更多地定义为总线上主器件和从器件的设置时间。   

    在这个图中、你可以看到 f_UCxCLK 是 T_low/高电平时间周期中的两个。   

    在第8.12.7.5节 SPI 从表的注释中、如果指定了如何计算 F_UCxCLK

    为了便于参考、这里是关于 SPI 主器件的同一表。  

    因此、使用每侧的 MSP430FR2673、两侧均以3V 电压供电、这是计算方法、我们需要使用最慢的计算方法。   

    主器件输出-从器 件输入:t_valid、M0 (主器件)+ t_su、si (从器件)= 20ns + 6ns = 26ns

    从器件输出、主器件输入: t_su、mi (主器件)+ T_VALID、s0 (从器件)= 42ns + 40ns = 82ns

    82ns * 2 = 164ns。

    1/164ns =~ 6MHz

    如图所示、它确实取决于每一侧的器件。  因此、从您正在查看的主器件中获取这些数字、以计算其速度是否更快或更慢。   

    谢谢。

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    非常感谢您的答复。

    它不依赖于 SMCLK 频率吗?
    我觉得这有点奇怪。

    实际上、在我的客户案例中、使用0.5MHz SMCLK 配置、它不能使用1MHz SPI 时钟。

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    我想我误解了您的问题。  我正在讨论 "SPI 从器件的最大可能速度是多少?" 但我想您基本上会问"使用1MHz SPI 时钟时、哪个 SMCLK 是最慢的?"  

    这对我来说不是很清楚。  从 TRM 来看、我的理解是、在从/目标模式下、SPI 总线时钟实际上是时钟输入/输出来自 TX/RX 移位寄存器的数据。  SMCLK 只会在读取和加载这些寄存器或处理中断时起作用。  

    SPI 目标进行时钟延展并且告知 SPI 主器件它需要更多时间、因此它需要跟上 RX 缓冲区的读取并加载 TX 缓冲区的进度。   

    时间方面、您将拥有1 MHz / 8位、但您必须读出接收到的数据并在这段时间内加载下一个数据、这将需要一些时钟来获取和存储等。  根据应用程序代码、可能会定义所需的确切时钟数量、但正如您提到的、以.5MHz 运行(每个事务仅4个时钟周期)似乎不够。   

    我估计至少绝对需要8-10个时钟才能读取和加载数据、但是如果使用中断、可能是其中的几个。  

    希望这对您有所帮助。

    JD   

      

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    >我想您基本上会问"使用1MHz SPI 时钟时,SMCLK 的速度是多少?"  

    抱歉、我的解释不好。 这是我想问的问题。
    他们希望降低 SMCLK 频率以实现更低的功耗。

    我知道 eUSCI 内部的移位寄存器能够与 SPI 输入时钟一起工作、而问题在于 CPU 和 eUSCI 缓冲器之间的速度。
    让我向客户核实一下。

    感谢您的支持。

    此致、
    奥巴