This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:关于器件规格的问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1269653/evm430-fr6047-question-about-part-specs

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:TIDM-1019

我们想了解德州仪器 TIDM 和 EVM 水流量计的规格:

  1. 其精度等级符合 OIML R49标准。
  2. 它们的动态范围(R= Q3/Q1)。
  3. 固定流速、最小流速、过载流速、过渡流速…
  4. 它是否连接到电池? 如果是、其使用寿命是多久?
  5. 液晶屏显示什么、只有流速和消耗?
  6. 是否集成了警报?
  7. 可以连接什么大小的流量计?
  8. 当有水泡通过管道时、精度是否受到影响?
  9. 精度是否受到影响管道中温度变化的影响?
  10. 仪表的温度等级是多少?
  11. 工作温度范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的大多数问题都与最终产品的性能相关。 好吧、对于 TI、我们仅提供了最终产品的 MCU 部分。 客户可以为自己的产品选择自己的换能器和管道。 因此、性能可能因客户而异。 因此、我将使用一般 信息来回答您的问题。

    1. 1类

    2.通常 R = 160。 有些客户可以达到 R = 250。

    3.这取决于您使用的管道,如 DN15、DN20。

    4.锂电池通常用于水表中。 使用寿命取决于电池 容量。 您可以在 TIDM-1019文档中找到平均电流消耗信息。 并根据电池容量计算寿命。

    5.请参考 TIDM-1019文档的 3.1.2.3.2章

    6.请访问该链接 https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibWater/02_40_00_00/exports/USSLib_02_40_00_00/docs/UserGuide/UserGuide/ch_errors.html

    7、没有特殊的限制。 建议的 声道大于40mm。

    8.是。 管道中的气泡会影响精度。

    9.视情况而定。  

    10. T30. T50可能需要在高温下进行额外的流速校准。

    11. 对于水表,我们在5°C 至85°C 的温度下进行了测试。 TIDM-1019文档中提供了更多测试信息。

    此致、

    现金豪