This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010250:电机的目标 RPM 和极点

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1269528/tida-010250-target-rpm-and-pole-of-motor

器件型号:TIDA-010250

您好, Hely-San:

您能告诉我以下各项吗?

1.设计中的目标"RPM"是什么?

2.设计中的目标"电机极点"是什么?

此致、

肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro San

     这是一个针对电器的参考设计、所以目标速度应该低于4500RPM。  家用电器通常使用2-6极的电机。

    然而、除了使用目标速度、我会使用最大逆变器输出频率、基本上、借助无传感器算法、假设最大载波频率为15kHz、并且 我们在 每个电机相周期中需要最少50个开关脉冲。 然后、我们可以根据速度=60F/对、输出最大300Hz 的电机电流; 两极电机的最大速度为18000RPM、四极电机的最大速度为9000RPM、六极电机的最大速度为6000RPM。   

    如果我们在每个 电机相周期中需要100个开关脉冲(电机相电流将更像正弦波)、那么最大速度将相应地为9000RPM、4500RPM 和3000RPM。

     

    此致

    海利