This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:J-Link 连接

Guru**** 2534740 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, MSP-FET, MSP-GANG, MSP430FR6043, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1269885/msp430fr6043-j-link-connection

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:SEGGEREVM430-FR6043MSP-FET

MSP430-FR6043是否支持 J-Link 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananda、您好!

    J-link 仅支持32位和64位器件(MSP430器件为16位)。 SEGGER 提供了其他适用于 MSP430器件的编程器。 SEGGER 支持的 MSP430器件

    还有我们 用于单器件编程/调试的 MSP-FET 编程器、 以及用于量产编程的 MSP-GANG。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是否可以选择使用 评估板(EVM430-FR6043)对 MSP430FR6043 MCU (外部)进行编程

    此致 Ananda Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM430-FR6043电路板上有 eZ-FET Lite、它(我猜)通过 J3跳线连接到电路板上的目标器件。 只需移除跳线并将复位/测试引脚连接至非板载目标器件。 由于没有电压电平转换器、因此两个(FET 主器件和目标器件)必须处于同一电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、通过使用 MSP-FET、我能够将代码刷写到 外部 MCU 中。

    现在我想知道是否有任何选项来 绘制类似于 J-scope 的实时值。

    此致、

    A·维什努