Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, BOOSTXL-BASSENSORS, HDC2010
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、 BOOSTXL-BASSENSORS、 HDC2010
我使用的 MSPM0G3507 Launchpad 具有连接在一起的 BOOSTXL-BASSENSORS。
BOOSTXL 上的 I2C 地址0x40处有一个温度器件 HDC2010。
我将从 mspm0_SDK_1_10_01_05的示例目录执行代码、文件名:I2C_CONTROLLER_RW_MULTIBYTE_FIFO_POLL.c
代码正在执行和运行、读取器件(HDC2010)的前8个位置时没有错误。 我想完成的是读取 HDC2010器件地址0xFC、0xFD、0xFE 和0xFF 处的最后四个位置。
通过一个代码示例来说明如何将此地址扩展到最后四个寄存器地址位置。
谢谢