This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F438:随机数

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1269046/msp430f438-random-numbrs

器件型号:MSP430F438

您好!

我有一个内存组件通过 I2C 与 MSP430连接(速率为~1Mbps)。

我的任务是使用随机数(8位数字的向量)填充存储器。

这意味着 MSP430需要每~100ms 生成8位随机数。

您能建议一种最有效地实现它的方法吗?

谢谢!

最大值