This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:使用 MSP‑EXP430FR5969评估板-需要使用 BSL 接口进行编程

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1269993/msp430fr5969-sp-using-the-msp-exp430fr5969-eval-board---need-to-program-using-bsl-interface

器件型号:MSP430FR5969-SP
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!

我有 MSP‑EXP430FR5969评估板以及一个 CCS 版本。 我能够运行所提供的一些软件示例。 评估板通过 USB 接口连接到我的 PC。

SW 示例的编程似乎由 SBW 完成、我想知道是否有办法使用 BSL 对此器件进行编程?

我希望能够使用 BSL 进行编程、然后一旦完成 BSL 编程、就使用与 UART 接口相同的接口。

我还有 MSP-FET 和 MSP-TS430RGZ84C 器件。

谢谢!