This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:Flashpro 430的适配器未连接到计算机

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1269292/msp430fr5739-adapter-for-flashpro-430-not-connecting-to-computer

器件型号:MSP430FR5739

大家好!

我正在将 Flashpro430编程适配器(USB-FPA 6.1)与相应的程序(用于 MSP430 MCU 的 Flashpro430闪存编程器、版本5.7-6、x64)配合使用、但我要解决的问题是、适配器在启动时无法与程序连接。 换言之、程序在 COM 端口列表下无法找到它。 由于某种原因、我检查了适配器、但该适配器未显示在列表中。

我更新了它告诉我更新的驱动程序、现在可以在 USB 控制器下看到 USB-FPA。 我尝试了不同的编程适配器、电缆、USB 端口和计算机、但没有连接。 我尝试卸载/重新安装,并发生了同样的事情。  

我使用了此程序的早期版本、没有任何问题(我不记得哪一个很不幸)。 这是一个问题,因为我升级了计算机,并不得不重新安装我的程序。  

我确信有一个简单的解决方案、但有人能帮我解决这个问题吗? 下面是我看到的一些屏幕快照。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的编程器是什么?

    如果在您购买所有驱动器之后无法识别它:MSP430 FET 驱动器。 我假设您的程序员已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    我正在使用 FlashPro430。 我们有两个、但都没有连接。 我刚换了一台新电脑,我的旧电脑都工作正常。 我下载并安装了驱动程序在您的最后一条消息,但没有运气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您需要一个驱动器。 它不是 TI 自己的程序工具。 我也没有太多的想法。 您能否检查  此链接下的软件包  https://www.elprotronic.com/products/flashpro-430-std 可以提供一些帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了解决我的问题的方案。 我能够找到我们以前使用的较早版本的 Flashpro。 它能够与我的编程工具协同工作。 下面是我现在使用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息!