This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:电容器 MSP430F5529

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1269743/msp430f5529-capacitors-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP

大家好、我叫 Aaron、 其他工业和技术公司 R+D+I 部门的工程师。

我看到了 MSP-EXP430F5529LP 的原理图和数据表 、我可以在其中看到这需要的电容器。 我已经将它与 MSP430F5529微控制器的文档进行了比较。

我怀疑如果我在原型板上仅使用 MSP430F5529微控制器、要为微控制器供电(不使用 ADC、仅用于供电)的电容器为 C14、C18、C19和 C30或需要更多的电容器。

随附了我认为需要的原理图。 是这样吗?

此致、

亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    您是否在使用 Launchpad? 或者您是否正在设计定制 PCB?

    如果您使用的是 Launchpad、则无需添加外部电容器、因为这些电容器内置于 Launchpad 中。 请参阅 Launchpad 用户指南的第54页 、以查看硬件原理图。

    如果您正在设计定制 PCB、您可以在 MSP430F5529数据表中找到所需的电容器和值、特别是在8.3节中。 请确保您的设计符合其中设置的条件。

    请告诉我、这是否可以解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:  

    正如我所指出的、我只想在定制 PCB 上使用 MSP430F5529、我的 问题是我在前一封邮件中所附的原理图中是否需要更多电容器。 如果我不使用这项功能、则不需要 ADC 电容器?

    此致、

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在明白了。

    如果器件上未使用任何模拟(ADC、VREF)、则无需在 AVCC 引脚上使用电容器。 但是、需要清楚的是、您应该仍然在3.3V 下将 AVCC 和 DVCC 连接在一起。  

    您是否将此器件用于 USB 应用? 如果是、您应查看 USB 设计入门指南的第15页。 如果您不将其用于 USB 应用程序、则无需担心本指南中提到的其他硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    但我不需要 ADC、需要将 AVCC 和 DVCC 连接到3.3V、还是可以让它们保持"未连接"状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    需要将 AVCC 和 DVCC 都连接到3.3V。

    即使不使用 ADC 也是如此。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。