This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:关于 MCU、我有几个问题。 一个原因是损坏引脚15、一个原因是 MCU 在-51C 时具有一定的延迟响应。

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1268846/msp430f2274-i-have-few-question-regarding-the-mcu-one-is-for-damaging-pin15-and-one-is-for-mcu-has-some-delay-response-at--51c

器件型号:MSP430F2274

我已将微控制器 MSP430F2274MRHATEP 发送给 TI 以使用事件#QEM-CCR-2307-01286进行故障分析。 我已查看该报告、并从 TI 确认引脚#15很短。 我还有三个问题:

1.如果有5V 或更高的电压瞬时电击发送回插针15、是否会损坏插针15?

在我们的设计中、引脚15连接到机械开关。 此机械开关由任何具有 TTL 信号的 NPN 晶体管控制。 NPN 晶体管能够处理高达+5V 最大 TTL 信号。 机械偏置为+28V 并消耗80mA。 TTL 线是从 PCB 到机械端子引脚的5英寸导线。

2.如果发生另一种情况、Ping#15意外地短接至地、但 MCU 未上电、是否会损坏 MCU 的 pin#15? 如果 MUC 在+3.3V 且引脚15处于高位置(3.3V)时上电、会消耗大电流并损坏引脚15吗?  

3.像引脚15这样的每个 I/O 输出的最大驱动电流是多少? 我在 TI 的 MCU MSP430F2274MRHATEP 数据表中找不到相关信息。

除了以上问题、我还遇到了 MCU 另外一个问题。 我正在使用引脚20另一个 I/O 来控制4个负载、2个 DMN6140LQ MOSFET、1个 TLV3691IDPFR 逆变器和1个 MADR-009443开关驱动器。 当 PCB 下降至-51C 时、在我向 MCU 发送开关信号后、Pin#20从3.3V 切换至0V 的响应延迟约5秒。 从0V 切换到3.3V 时、我没有看到这种延迟。

1.我认为 MCU 的额定温度低至-55°C。 在我的设计中、如果 MCU 能够以-51C 的功率驱动4个负载、您觉得有什么问题吗?  

2.有没有任何原因能让 MCU 的20号引脚从高电平(3.3V)切换到低电平(0V)需要5秒钟?

3.每个 I/O 端口的驱动电流是多少? (我在 MCU 数据表中没有看到此电流规格)

期待您的回答。  

此致、

莱尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lenny

    这是本次在线研讨会问题反馈的

    >> 5伏电压会损坏引脚#15

    请查看  MSP430F22x2、MSP430F22x4混合信号微控制器数据表(修订版 G)中的"绝对最大额定值"一章。

    5伏电压可能会损坏引脚15

    >> 像引脚15这样的每个 I/O 输出的最大驱动电流是多少

    请查看 器件数据表中的输出(端口 P1、P2、P3和 P4)章节

    >>我已将微控制器 MSP430F2274MRHATEP 发送给 TI 以使用事件#QEM-CCR-2307-01286进行故障分析、 我已查看报告并从 TI 获得确认引脚#15短路

    关于 D7的更多问题和讨论、防止重复出现并改进质量体系、请首先联系现场质量 团队、因为我们的现场和质量团队 应该更熟悉 您的应用环境

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    MCU 在-54C 下运行是否有任何注释、且其中一个 I/O 引脚显示5秒的延迟? 我们购买器件的额定温度低至-55°C。  

    莱尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Lenny

    MSP430F2274MRHATEP 是 MSP430F2274-MSPhttps://www.ti.com/product/MSP430F2274-EP EP

    请检查 TA 参数、其在 数据表中为自然通风工作温度范围。

    关于 D7的更多问题和讨论、防止重复出现并改进质量体系、请首先联系现场质量团队、因为我们的现场和质量团队应该更熟悉您的应用环境  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 只需为您的质量和环境团队创造新的追求。