Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043、
您好!
我目前正在尝试为各种不同的气体获得适当的信号。 我知道、为了考虑 所用气体的声速、我需要 更改 ADC 捕获、这样:ADC 开始捕获时间=(超声波路径长度/声速)–40us。 (在本例中、我的路径长度为~160mm)。
对于氩气等气体、我能够获得 足够清晰的信号 、以使我的 ToF 与氩气的理论声速非常匹配。 以下是我的氩气测量设置。



当将气体切换到具有更高声速的气体(甲烷、氦气、氢气等)时、我无法正确地优化设置来获得良好的信号。 例如、下面是我在使用氢而不是氩气时获得的 ADC 捕获。



我不确定 需要更改哪些附加参数(例如"Start PPG Count"或"Turn on ADC Count")才能捕获正确的信号。 我知道我的连接很好、因为我能够切换回氩气或空气并再次获得干净的信号。