This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2213:在加载程序前、必须连接目标。

Guru**** 2986730 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430G2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1271357/msp430g2213-target-must-be-connected-before-loading-program

器件型号:MSP430G2213
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

我无法使用 CCS12.4将程序上传至我的 MSP 微控制器。

我的代码仍然编译正常、但每当我尝试上传它时、都会收到 hte 错误。
"TI MSP430 USB1/MSP430:在加载程序前必须连接目标。"

我已经恢复到以前工作的项目迭代、但这个迭代也存在同样的问题。 我还尝试使用 MSP-FET 工具代替常规的 MSP430 LaunchPad 开发板。 我还在两个不同的 Launchpad 上尝试了 MSP430G2231的不同组合、结果相同。 据我所知、我尚未更改工作区中的任何项目设置。

我已在 MSP-FET 上完成了固件更新、但我不记得执行此操作之前或之后上传是否停止了。

这个问题让我感到非常沮丧。 我在过去4个小时一直在尝试解决这个问题、但没有任何结果。

对我的项目可能有什么问题有任何想法吗? 如果需要、我将上传更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 似乎能够识别调试器。 但无法找到器件。

    您能帮助检查信号连接(SBW)和硬件设置(如电源)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切换到具有相同连接器件类型的其他器件时、项目设置似乎没有正确更改。 我不确定这是否是错误、但如果我更改连接器件类型、保存项目、重新启动程序并将其切换回原始连接类型、然后再次保存项目设置、这似乎可以纠正此问题。