This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:超声波水表循环紊乱

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1271608/msp430fr6007-ultrasonic-water-meter-cycle-disorder

器件型号:MSP430FR6007

问题1:客户制造了基于 MSP430FR6007的超声波水表产品、但应用现场出错、导致流量计算异常。 客户报告说、如果在冬季进行调整、夏季会出现计量问题。 如果在冬季进行了很好的调整,问题将在夏天发生,这会受到温度变化的极大影响。 客户一直在使用软件进行补偿。 客户目前希望从根本上解决这个问题、从而大规模推广 FR6007超声波水表解决方案。 客户对问题的描述如下:
在水表中使用 MSP430FR6007时、如果使用官方算法库、则在相同的流速下会出现错误周期(传感器为1MHz、采样为8MHz)。 例如、当特定流速下对应的时间差为0.2us 时、有时会出现1.2us 或2.2us 的时间差、或者像这样的完整周期误差。对于这个问题有什么相关建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、当传感器为1MHz 时、我们建议使用3.6m 作为 ADC 采样频率。  

    其次、检查 dTOF 何时出现周期差异问题、此时 absTOF 性能如何。 大多数 dTOF 周期差异问题是由 absTOF 发生周期差异问题引起的。 并使用适当的阈值有助于解决 absTOF 周期差异。  

    如果客户可以提供其阈值设置和不同温度下的 ADC 采集结果、将会有所帮助。  

    此致、

    现金豪