This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:MSP430FR6043

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6043, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1268532/evm430-fr6043-msp430fr6043

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043、EVM430-FR6047

您好!  
我购买了 EVM430FR6043来评估用于水流测量的 MSP430FR6043。 加载软件是可以的。 产品似乎工作正常。 Probleme 显示在 GUI 中。 我无法设置水的参数。  
当我尝试将频率更改为1MHz 时、我收到频率超出范围的错误。 我认为加载的 SW 用于气体测量。 是否有办法更改配置、以使水流成为可能?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 Options (选项)-> Meter Options (仪表选项)中将 GUI 配置为水表

    提醒一下、如果您要为 FR6043运行水表演示代码、则需要使用此链接中的示例代码。  https://www.ti.com/tool/download/USS-SWLIB-WATER

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!  
    我已完全准备好为您设置配置文件。 您上面提出的示例甚至不支持通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能展示这些信息吗?

    1、您的板和管材的图片

    2.您下载的示例代码的屏幕截图

    3. GUI 屏幕截图

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!  
    这是信息图片。  

    有关管道的信息,我只能将其发送给私人。 而不是在这个公共论坛。 我是指图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、明白。  

    您应该在这里使用代码。 不是 USS_02_30_00_00文件夹中的那个。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、现金、
    感谢您提供的信息。 我将尝试一下、然后让您知道它是否起作用。 一个摩尔问题:正如所附文档中所描述的那样、我必须对电路板做一些修改、确实做了。 问题是、传感器将连接到 CH0_OUT 和 CH1_OUT? 或 CH0_IN 和  CH1_IN? 见3.1.1.1.1

    此致

    e2e.ti.com/.../tidues5a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以参考此图来连接换能器。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!
    感谢您提供信息。 "我知道了。" 请参阅 ADCcapture 和 Errors。  

    最棒的酒店
    皮埃尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:

    您能否详细了解 EVM 电路板的修改部分? USS GUI 配置页面和高级配置页面的屏幕截图。 此外还提供了变送器和管道图片以及它们与电路板的连接方式。 您可以发送至我的电子邮件 cash-hao@ti.com 

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!
    我设法得到了信号。 我使用了一个具有低阻尼的管道、我认为该信号过高。 在我更换了具有高阻尼的管道后、我能够看到信号。 是否有方法可以更改 ADC 可用于高信号的振幅? 我试图更改基于 GUI 的增益控制、但没有效果。 还有一点是、即使在 ADC Capture 中的信号良好、仍会出现错误"在向上和下游通道中未检测到信号"。 它对完整或空管道正确反应。  
    感谢您的支持。 前面的提示很有帮助

    此致
    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:  

    您的管道可以达到多高的信号? 您是否可以在获得良好信号并且 GUI 报告 "在向上和下游通道中未检测到信号"时截取 ADC 捕获的屏幕截图。  

    如果 PGA 设置为最低配置-6.5db、则信号仍然过高。 那么我们可以做几件事情。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!  
    感谢您发送电子邮件。  这是图片。 还有一点、我有偏移、而且信号不是为零。 可能您也可以帮助我解决这个问题。  

    此致
    皮埃尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:  

    实际上、您的信号看起来非常小。 来自 ADC 采集的 UPS 和 DNS 信号上的直流失调电压也不同。  这对我来说毫无意义。 良好的 ADC 捕获应与此类似。

    让我们首先看一下硬件方面。 您可以使用 示波器检查信号、如下图所示。 我需要在信号进入 MCU 之前对其进行检查。 您是否有可用于测试的不同类型的管道和换能器?  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!  
    感谢您发送电子邮件。 您向我展示的原理图可能适用于 EVM430-FR6047、而我使用的是 EVM430-FR6043。 您可以向我展示一下电路板的原理图。 我认为它应该是 J9而不是 J8。 也许你可以看看我的 schmatic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅下图所示的规格。  

    此致。  
    皮埃尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请参考下图。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!
    我按照您的建议制作了这个电路。 偏移仍然存在、误差也存在。 但是、当我更改基于 GUI 的增益时、偏移会发生变化。 但绝不会归零。 这些图片具有电路板的不同增益和 PIC。 还是必须使用外部电源为电路板供电?  

    捕捉增益= 20.5

    捕捉增益= 1.0

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是增益= 20.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次你(们)好。
    这是示波器上的接收器。  

    此致
    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:

    ADC 采集数据的形状看起来与示波器中的形状相似。 大偏移可能是由大增益设置引起的。  

    但是、在 ADC 捕获中、只有 DNS 通道可以接收信号。 UPS 通道没有有效的采集数据。 您能否使用示波器同时捕获两个通道? 因此、会出现如下所示的情况。  

    此致、

    现金豪